主题中讨论的其他器件:DRV8245-Q1、 DRV8145-Q1、 DRV8262-Q1、DRV8262
工具与软件:
您好!
在 我们的应用中、功率窗电机以8A 的静态电流和25A 的堵转电流(持续1秒)运行。
我介绍了 DRV82xx 系列、其中 DRV8245可以提供32A 的最大电流输出、DRV8243可以提供12A。
请提供 此应用可以考虑的器件型号。
在选择电机驱动器 IC 时、可以考虑多大的电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
在 我们的应用中、功率窗电机以8A 的静态电流和25A 的堵转电流(持续1秒)运行。
我介绍了 DRV82xx 系列、其中 DRV8245可以提供32A 的最大电流输出、DRV8243可以提供12A。
请提供 此应用可以考虑的器件型号。
在选择电机驱动器 IC 时、可以考虑多大的电流?
嗨、Midhuna、
对于集成式驱动器而言、Hmm 8A 直流电流是一项挑战。
DRV8245-Q1只能执行5.9A 连续操作:

您可能会使用2个 DRV8145-Q1 -这是一个1/2桥驱动器、因此每个驱动器只能向一个方向驱动 BDC 电机。 但您可以对每个方向使用一个驱动器。

除此之外、我建议使用采用 DDV 封装的 DRV8262-Q1。 DDV 封装是倒装芯片版本、因此可以连接外部散热器、从而实现更好的持续直流性能。
我们的数据表仅提供 DRV8262 DDW 封装的瞬态电流承受能力、但 DDV 封装通常可实现 DDW 封装的两倍或更多性能。 因此我认为 DRV8262-Q1能够在单 H 桥模式下轻松提供8A 的倒装芯片版本。 欢迎订购 DRV8262VEVM 以进行测试

此致!
Jacob
嗨、Midhuna、
在单路 H 桥模式下使用 DRV8262的 DDV 封装 的 Hmm 可能能够处理该问题、但您需要使用 EVM 自行对其进行测试。
这是我们电流最高的集成电机驱动器、在这些驱动器之后、您需要研究具有外部 MOSFET 的栅极驱动器、例如 DRV8706-Q1
此致!
Jacob