This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:基于电流重定时器的电机驱动器选择

Guru**** 2555790 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8245-Q1, DRV8145-Q1, DRV8262-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1377813/drv8243-q1-motor-driver-selection-based-on-current-ratong

器件型号:DRV8243-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8245-Q1DRV8145-Q1DRV8262-Q1、DRV8262

工具与软件:

您好!

在 我们的应用中、功率窗电机以8A 的静态电流和25A 的堵转电流(持续1秒)运行。  

我介绍了 DRV82xx 系列、其中 DRV8245可以提供32A 的最大电流输出、DRV8243可以提供12A。

请提供 此应用可以考虑的器件型号。  

在选择电机驱动器 IC 时、可以考虑多大的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Midhuna、

    对于集成式驱动器而言、Hmm 8A 直流电流是一项挑战。

    DRV8245-Q1只能执行5.9A 连续操作:

    您可能会使用2个 DRV8145-Q1 -这是一个1/2桥驱动器、因此每个驱动器只能向一个方向驱动 BDC 电机。  但您可以对每个方向使用一个驱动器。   

    除此之外、我建议使用采用 DDV 封装的 DRV8262-Q1。  DDV 封装是倒装芯片版本、因此可以连接外部散热器、从而实现更好的持续直流性能。  

    我们的数据表仅提供 DRV8262 DDW 封装的瞬态电流承受能力、但 DDV 封装通常可实现 DDW 封装的两倍或更多性能。 因此我认为 DRV8262-Q1能够在单 H 桥模式下轻松提供8A 的倒装芯片版本。  欢迎订购 DRV8262VEVM 以进行测试

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修。

    DRV8262-Q1可能是很好的解决方案。 但我提到、在1秒内的失速电流约为25A。

    我可以考虑使用同一器件吗? 否则、请推荐额定值高于25A 的器件。

    如果我们使用2个 DRV8145-Q1、则它还可以仅提供24A。

    请推荐一个好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Midhuna、

    在单路 H 桥模式下使用 DRV8262的 DDV 封装 的 Hmm 可能能够处理该问题、但您需要使用 EVM 自行对其进行测试。   

    这是我们电流最高的集成电机驱动器、在这些驱动器之后、您需要研究具有外部 MOSFET 的栅极驱动器、例如 DRV8706-Q1 

    此致!

    Jacob