请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8871 工具与软件:
大家好、我正在寻找一款 PWM 电机转速驱动器。 我喜欢使用多达3台电机、每台电机的额定电流约为650mA、电压为10V。 如果在恒定电流下运行、则消耗大约2安培的电流。 另外、启动电流将更高、但计划在启动时使用 PWM 缓慢增大速度、而不是从启动开始完全开启。 我的问题是什么将是一个良好的速度驱动器,这种小封装8到16引脚,表面安装,可用和良好的价格 在500-1000。 我刚刚看一下 drv8871的峰值电流为3.5、而同一 dvr88x 中的其他电流峰值为6安培。 什么是一个可以使用的好器件? 谢谢你