This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:电机转速控制器

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1378095/drv8871-motor-speed-controller

器件型号:DRV8871

工具与软件:

大家好、我正在寻找一款 PWM 电机转速驱动器。 我喜欢使用多达3台电机、每台电机的额定电流约为650mA、电压为10V。 如果在恒定电流下运行、则消耗大约2安培的电流。 另外、启动电流将更高、但计划在启动时使用 PWM 缓慢增大速度、而不是从启动开始完全开启。  我的问题是什么将是一个良好的速度驱动器,这种小封装8到16引脚,表面安装,可用和良好的价格 在500-1000。 我刚刚看一下 drv8871的峰值电流为3.5、而同一 dvr88x 中的其他电流峰值为6安培。 什么是一个可以使用的好器件? 谢谢你