This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:将 nSleep 连接在一起。 (H-变体)

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1377307/drv8243-q1-connecting-nsleep-together-for-multiple-devices-h-variant

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

一个项目需要将3个 DRV824x 器件的 nSLEEP 引脚连接在一起、并通过一个 µC 引脚对其进行维护。 重试模式是指使用该模式。 从您的经验来看、这会造成任何伤害/工作吗?

 

如果将使用锁存模式、  如果1个器件报告故障但另2个器件也检测到复位脉冲、是否会出现问题?

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    感谢您的提问。 通过将 H 型号上的3个 nSLEEP 引脚连接在一起、我预计不会出现此问题。

    如果是 S 型号、则 SDO 由 nSLEEP 引脚供电。 因此、我可能会要求客户注意 nSLEEP=H 驱动能力。 但是、SPI 型号的情况是这样、而不是 H 型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita-San、

    非常感谢您的反馈。