请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 工具与软件:
团队成员、您好!
一个项目需要将3个 DRV824x 器件的 nSLEEP 引脚连接在一起、并通过一个 µC 引脚对其进行维护。 重试模式是指使用该模式。 从您的经验来看、这会造成任何伤害/工作吗?
如果将使用锁存模式、 如果1个器件报告故障但另2个器件也检测到复位脉冲、是否会出现问题?
此致、
Markus
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
一个项目需要将3个 DRV824x 器件的 nSLEEP 引脚连接在一起、并通过一个 µC 引脚对其进行维护。 重试模式是指使用该模式。 从您的经验来看、这会造成任何伤害/工作吗?
如果将使用锁存模式、 如果1个器件报告故障但另2个器件也检测到复位脉冲、是否会出现问题?
此致、
Markus