主题中讨论的其他器件: DRV8334、 DRV8323
工具与软件:
您好!
我只是进行一些电机测量、想要找出轴直流电流、也就是在施加电流时没有扭矩的测量。
我的电机有7对电极。
我将 A 相和 B 相连接在一起、并从电源施加2V 电压、并向 C 相施加0V 电压、然后移动轴、我可以感觉到7个位置(电流约为2A)。
这些位置是否为0位置(FOC 的电气0、即直轴)?
我问的是、当我做相同但将 A&C 连接到2V、将 B 连接到0V 时、我也有7个位置、但不同的位置、它们与之前的7个位置不一致...
此外、如果我应用5A D 轴系数(使用我的 FOC 控制器、我只能单独应用 D 轴电流)、我的 Shat 是否会与 D 轴对齐?
此致、
Adam