This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:IC 短路保护

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1379122/drv8262-ic-short-circuit-proetction

器件型号:DRV8262

工具与软件:

大家好!

我们使用 DRV8262制作了一款直流电机驱动器、 有时、我们通过电池接通48V VM 信号时、可以观察到 IC 受损。 我们想知道为什么会发生这种情况、因为有时并不总是发生这种情况。我们尝试通过降低 VM 电解电容器和连接的 MOV 来解决此问题、但有时问题仍然存在。 我正在分享 DRV 器件的原理图、欢迎有关 IC 保护的建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubbam、

    您能尝试对这种情况的示波器捕获吗? 我怀疑发生了过压事件。  将示波器探头设置为在电机驱动器的 VM 引脚附近的某个位置监视 VM、最好是这样。  将示波器捕获设置为在65V 时触发上升沿、因为超过该值时器件可能会损坏。

    看到100uF 的大容量电容、您可能需要尝试将电容加倍、以帮助减少 VM 电压上升。   

    您的输入信号是否具有 PWM 斜坡或加速度?  不要立即将 INx 从0设置为1、而是尝试在100ms (例如)内将其从0% PWM 到100%、以缓慢地加速电机。   

    您是否愿意发布一些损坏设备的图片、或者描述损坏情况? 设备是否明显损坏或不再正常工作?  当它开始旋转负载或刚刚施加48V 的电压、甚至是在您开始旋转电机之前、是否会发生这种情况?  

    此致!

    Jacob