请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8262 工具与软件:
大家好!
我们使用 DRV8262制作了一款直流电机驱动器、 有时、我们通过电池接通48V VM 信号时、可以观察到 IC 受损。 我们想知道为什么会发生这种情况、因为有时并不总是发生这种情况。我们尝试通过降低 VM 电解电容器和连接的 MOV 来解决此问题、但有时问题仍然存在。 我正在分享 DRV 器件的原理图、欢迎有关 IC 保护的建议。

此致、