This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:某些寄存器无法写入数据

Guru**** 2446020 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1378562/mcf8329a-some-registers-could-not-write-data

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在 其项目中评估 MCF8329A、遇到了以下问题、您能帮忙检查并提供一些建议吗? 谢谢。

客户发现、在使用 MCF8329A 测试 I2C 时、某些寄存器无法写入数据。
以 REV_DRIVE_CONFIG 为例:
这由波形数据字节中的全零表示(此 I2C 字段实际发送特定的数据0x48300000)、并读取该寄存器以发现数据字节也是零。 但是、当客户写入0x00021345时、寄存器可以正常写入。

此测试异常发生在 客户自己的电路板上、客户可以正常地在 EVM 上读取和写入寄存器。

异常寄存器如下所示、其余寄存器可以正确读取和写入。  

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    • 您能否让客户在 I2C 读取命令之前提供 I2C 写入命令的逻辑分析仪捕获?
    • 他们如何向自己的电路板发送 I2C 读取/写入命令?
    • 他们是否可以尝试通过跳线将 I2C 信号(SCL、SDA 和 GND)从 EVM 的通信接口连接到其定制板、并查看是否可以使用 EVM 的 USB-I2C 接口正确写入相同的寄存器?

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    问题已解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    目前、我要将该主题标记为已关闭。

    此致、
    Eric C.