请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8329A 工具与软件:
嗨、团队:
我的客户正在 其项目中评估 MCF8329A、遇到了以下问题、您能帮忙检查并提供一些建议吗? 谢谢。
客户发现、在使用 MCF8329A 测试 I2C 时、某些寄存器无法写入数据。
以 REV_DRIVE_CONFIG 为例:
这由波形数据字节中的全零表示(此 I2C 字段实际发送特定的数据0x48300000)、并读取该寄存器以发现数据字节也是零。 但是、当客户写入0x00021345时、寄存器可以正常写入。
此测试异常发生在 客户自己的电路板上、客户可以正常地在 EVM 上读取和写入寄存器。

异常寄存器如下所示、其余寄存器可以正确读取和写入。

此致、
Ivy