This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:Vlinear/SOx 输出电压线性范围

Guru**** 2446070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1377862/drv8343-q1-vlinear-sox-output-voltage-linear-range

器件型号:DRV8343-Q1

工具与软件:

您好!

数据表仅指定了典型值 (Vref 0、25V 和 Vref 0V)、这些值决定了为了保持线性、与电源轨的差值应该有多大。

a.器件达到其正电源轨和负电源轨的最小值/标称值/最大值是多少?
b.该容差在非线性范围内如何变化(从0.25变为其能够达到的限值)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 我会在一周结束时回到你身边。

    此致!

    Allison F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vlinear 的最小值/标称值/最大值将是数据表中指定的值(0.25V 至 Vref–0.25V)。 超出指定范围的值将导致不必要的衰减。 有关电流检测输出的行为、请参阅随附的图33。  不建议在非线性范围内运行。

    此致!

    Allison F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Allison!