This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:上升和下降时间

Guru**** 2447620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1377285/drv8329-rise-and-fall-time

器件型号:DRV8329

工具与软件:

Husqvarna 现在使用我们的 DRV 制作了他们的第一个原型、他们对 DRV8329的上升和下降时间调整有疑问、请参阅以下问题。

您能看一下吗?

 

邮件1.

您好!

我们现在正在测试 MCBT10、使用 DRV8329栅极驱动器时、我不确定是否存在

我想在此应用中更改上升和下降时间。 在电流值下、上升时间为12至18ns、下降时间为30至45ns、具体取决于我们使用的功率 FET 品牌。

我的上升和下降时间均目标为50ns、因此、我将 R701和 R702更改为200欧姆、将 R704和 R705更改为58欧姆。 (针对所有三个相位)

更改值后、我得到的上升时间为44ns (之前为12ns)、下降时间为107ns!!(之前为35ns)。

这是我所能期待的吗? 如果是、为什么? 有没有更好的方法可以更改上升和下降时间。 (也许可以添加电容器、而不是与 R735和 R736并联/?

 

  e2e.ti.com/.../MCACD30N04HE3_5F00_PDFN5060_5F00_8D_5F002D00_3365684.pdf

邮件2.

我看了一下它(第9.2.1.1.3章"栅极驱动电流"和"9.2.1.1.4栅极电阻器选型")、这是相当真实的。 (起初、我不知道自己需要什么时候。) 它适用于高侧、但不适用于低侧。 时间要长得多。 您可以理解、考虑到具有 VDD +自举电压的高侧负载(在本例中约为33V)、而低侧仅加载约13V、为什么低侧侧面比高侧大约长3倍。 我的测量结果确实如此。

51欧姆正侧面=12ns 负侧面= 36ns

 

然后、当我使用120欧姆到高侧和75欧姆到负侧进行测试时、变为正侧面=36ns 负侧面= 73ns、这是合理的。

 

目标为正负均约50ns、这就是我再次改变的原因。

200欧姆至高侧、58欧姆至负、这会导致正侧面=46ns、这是我的目标、但负侧面= 107ns、这我不明白。 我仔细检查了电阻值和位置值、它们是正确的。

 

我使用的晶体管需要相对较少的电荷即可启动。

总栅极电荷 QG 23.

栅极-源极电荷 Qgs 3.5

栅漏电荷 Qgd 6.5

 

我们是否因为栅极电流过低而出现现象?

将数据表附加到晶体管上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anders:

    感谢您发送所附信息。 我需要一些时间来审查这一问题、并打算在下周星期二之前作出答复。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anders:

    在查看提供的信息时、我想要求回答几个问题、以便更好地了解行为。

    首先、我想在完整原理图中检查灌电流/拉电流电阻网络和外部半桥。 如果客户不想在这个公共论坛上分享、那么我们只能将该主题内部使用。

    其次、客户能否为发生这种行为的相位提供 GHx 接地、SHx 接地和 GLx 接地的波形? 我希望将同一开关序列中每个波形的上升和下降时间可视化并进行比较。 这种行为出现在全部三个相位上还是仅一个相位上?

    如果您对所要求的信息有任何疑问、敬请告知。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次你(们)好

    我刚刚就这个问题打开了内部胎面  

    /Anders