主题中讨论的其他器件:DRV8231A、
工具与软件:
大家好、团队成员:
我将使用 DRV8876PWPR 驱动器 IC 来驱动6V 直流电机、并由8.4至6V (2S1P)电池供电。 使用产品说明书、我在驱动直流电机的设计中实现了以下原理图。
e2e.ti.com/.../Motorimage.html.zip
在这里、我尚未在电机线路之间添加任何电容器。 请建议将直流电机所需的电容器并联、或者考虑到二极管和铁氧体足以降低噪声。
期待您的快速响应!
谢谢
Murali C
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我将使用 DRV8876PWPR 驱动器 IC 来驱动6V 直流电机、并由8.4至6V (2S1P)电池供电。 使用产品说明书、我在驱动直流电机的设计中实现了以下原理图。
e2e.ti.com/.../Motorimage.html.zip
在这里、我尚未在电机线路之间添加任何电容器。 请建议将直流电机所需的电容器并联、或者考虑到二极管和铁氧体足以降低噪声。
期待您的快速响应!
谢谢
Murali C
嗨、Murali、
原理图看起来不错。 一些评论:
铁氧体磁珠可能已足够、您甚至可能不需要铁氧体磁珠。 我建议在输出之间不使用并联电容器来测试它。 如果这是原型板、您可能希望使用电容器设计 PCB、但仅使用"DNP"(请勿焊接)、使其不存在。
这是新设计吗? 您可能需要查看较新的电机驱动器、例如 DRV8231A
此致!
Jacob
尊敬的 Jacob:
感谢您的及时响应!
添加了 R96 - 1k 电阻器和 C81 - 0.47uF 作为 LPF/RC 滤波器。 它绝对不会影响 IPROPI 信号、
我添加了 D4、D5、D6、D7作为附加保护机制。 感谢您的反馈。
它是正在生产中的现有设计、因此我将继续使用相同的 DRV8876。
雅各布,请原谅我,不需要电容器。 它是否对降噪和软启动有影响?
谢谢
Murali
嗨、Murali、
Jacob、请告诉我不需要电容器。 它是否对降噪和软启动有任何影响?
对可闻噪声没有影响。 但输出电容器会对 EMI (电磁干扰)噪声产生影响-因此、如果这在您的应用中很重要、则一定要有影响。 它们还有助于进行 BCI (大电流注入)等类似的测试。 将它们用于正常用途是没有危害的、它们通常只是不必要的。
请参阅 https://www.ti.com/lit/ml/slyp697/slyp697.pdf#page=26

此致!
Jacob