This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876:使用 DRV8876驱动简单直流电机是否需要并联电容器

Guru**** 2446030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A, DRV8876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1379077/drv8876-does-parallel-capacitor-required-to-drive-the-simple-dc-motor-using-drv8876

器件型号:DRV8876
主题中讨论的其他器件:DRV8231A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将使用 DRV8876PWPR 驱动器 IC 来驱动6V 直流电机、并由8.4至6V (2S1P)电池供电。 使用产品说明书、我在驱动直流电机的设计中实现了以下原理图。

e2e.ti.com/.../Motorimage.html.zip

在这里、我尚未在电机线路之间添加任何电容器。 请建议将直流电机所需的电容器并联、或者考虑到二极管和铁氧体足以降低噪声。

期待您的快速响应!

谢谢  

Murali C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Murali、

    原理图看起来不错。  一些评论:

    • IPROPI 上不需要1k 限流电阻器(R96)、您可能需要将其移除、因为我不确定这将如何与 IPROPI 信号交互。  
    • 可能不需要输出二极管 D4/D5/D6/D7、请考虑在没有输出二极管的情况下测试电路板。  他们可以在那里,但可能是不必要的。  
    [报价 userid="436464" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1379077/drv8876-does-parallel-capacitor-required-to-drive-the-simple-dc-motor-using-drv8876这里、我没有在电机线之间添加任何电容器。 请告诉我、直流电机所需的电容器并联、或者鉴于二极管和铁氧体足以降低噪声。

    铁氧体磁珠可能已足够、您甚至可能不需要铁氧体磁珠。  我建议在输出之间不使用并联电容器来测试它。  如果这是原型板、您可能希望使用电容器设计 PCB、但仅使用"DNP"(请勿焊接)、使其不存在。

    这是新设计吗? 您可能需要查看较新的电机驱动器、例如 DRV8231A

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的及时响应!

    添加了 R96 - 1k 电阻器和 C81 - 0.47uF 作为 LPF/RC 滤波器。 它绝对不会影响 IPROPI 信号、  

    我添加了 D4、D5、D6、D7作为附加保护机制。 感谢您的反馈。

    它是正在生产中的现有设计、因此我将继续使用相同的 DRV8876。

    雅各布,请原谅我,不需要电容器。 它是否对降噪和软启动有影响?

    谢谢  

    Murali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Murali、

    Jacob、请告诉我不需要电容器。 它是否对降噪和软启动有任何影响?

    对可闻噪声没有影响。  但输出电容器会对 EMI (电磁干扰)噪声产生影响-因此、如果这在您的应用中很重要、则一定要有影响。 它们还有助于进行 BCI (大电流注入)等类似的测试。  将它们用于正常用途是没有危害的、它们通常只是不必要的。  

    请参阅 https://www.ti.com/lit/ml/slyp697/slyp697.pdf#page=26

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的讲解。 太棒了!

    谢谢!

    Murali