This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:最大电源电压

Guru**** 2446030 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1360977/mct8316z-max-supply-voltage

器件型号:MCT8316Z

大家好、我想使用电源电压高于24V 的 MCT8316Z。  它的工作正常、直到27V 左右、然后降压输出从5V 下降到接近2V、并且我收到批量故障条件。  批量设备为电机中的3个霍尔效应传感器供电。  数据表显示 MCT8316具有40V 的绝对最大能力。   我希望它在35V 下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我将对此进行检查并确认。 您是否有任何电路原理图可供分享以供参考?

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几乎是参考 design.e2e.ti.com/.../traction_2D00_controller.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    1.中的降压稳压器具有 CBK 22uF、可支持高达50mA 的电压、您能验证霍尔电源要求吗? 是否可以通过断开霍尔电机和不旋转电机进行验证?

    2. OVP 保护可设置为22V 或34V。 在本例中、由于电压将达到27V、因此未达到 OVP。 您是否可以探测降压输出电压并逐渐改变电压?

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍尔功耗为9.8mA。  霍尔输出通过 SPI 设置为+5V。  当电机和霍尔断开连接时、恒压电源保持在+5V、并且当电源电压增加到27V 以上时不会降至 Aprox 2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我们 将在工作台上验证此条件一次。 我将很快向您介绍我们的观察结果。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    由于一些冲突、我错过了该主题、能否知道状态?  

    我们使用的电机都运行正常、不存在您遇到的问题。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有解决这个问题。  我注意到、数据表中有两个原理图、其中一个原理图中显示了电荷泵电容器(引脚6和7)的10nF、另一个原理图中显示了47nF。  引脚列表显示使用47nF。  我使用了10nF 原理图作为参考。  降压电路中是否使用了电荷泵电路?  我将尝试增大电荷泵电容、看看它是否有效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为 LBK 尝试了几个不同的电感器值

    • 15uH -当开始不良行为时、将电压降低到~26.25v。
    • 33uH -似乎不会影响开始出现不良行为的电压。
    • 47uH -当开始不良行为时、将电压降低到~24V。
    • 两个47uH 的并联电流(23uH、两倍的饱和电流)-开始不良行为时为~17.5v。

    然后我恢复原来的 22uH 只是为了确保我没有把其他东西弄乱。

    然后、我将 CBK 从22uF 更改为10uF。  它没有影响行为电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我在某件事上。  这些电感器具有约3欧姆的直流电阻。  当我将两个47 μ H 并联时、它会将电阻暂停到1.5欧姆、这会使情况变得更糟。  我将一个2欧姆的电阻器与电感器串联(共5欧姆)、降压输出现在可以达到31V!  (31V 的电压最高、我可以轻松测试)看起来降压转换器需要一个具有糟糕的直流电阻的电感器。