This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:伺服电机控制器方案需要帮助

Guru**** 2447030 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, DRV8323, DRV8353R, DRV8323R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1373683/drv8353r-help-needed-for-servo-motor-controller-scheme

器件型号:DRV8353R
主题中讨论的其他器件: DRV8323R、DRV8323、MCF8329A

工具与软件:

您好!

我想连接以下伺服电机:

 DRV8353R 将能够支持此电机。 此外、我在选择合适的伺服电机控制器时还需要帮助、因为 DRV8353R 只是一个栅极驱动器。 您是否还能指导如何连接其上的 RS485编码器...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    感谢您发送编修! DRV8353R 应能够支持此电机。 如果您计划在24V (这是此电机的额定电压)下运行器件、我会建议查看电压更低的 DRV8323R、其最大绝对电压为65V (对于24V 应用仍然有足够的裕量)。 虽然 DRV8353R 可以正常工作、但它更适合48V 应用。  

    我将把该线程再分配给 MCU 团队、以讨论适合您的应用的 MCU。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 实际上、我之前在想如何使用 RS485编码器。 我想要的图片是使用具有此智能栅极驱动器的专用伺服控制器和将 通过一个主控制器来控制4个专用伺服控制器(伺服电机)的主控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您是否需要微控制器方面的帮助?

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 我想问一下  DRV8323R 是直接连接到微控制器、还是有一个伺服驱动器(基于 SPI)与  DRV8323R 直接连接。 因为我将通过一个微控制器控制其中4个电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    有 TIDA 作为参考:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010072

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01485

    其中之一是将 DRV 与 C2000连接。

    此外、我们可以在 MSPM0侧连接 DRV8323R。

    但对于 MSPM0、我们只能支持1个 DRV8323 (有限计算速度)。

    、因为我将通过一个微控制器控制其中4个电机。

    您需要 C2000。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考以下有关基于 RS485的编码器的链接

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1180164/tms320f28062-how-to-read-a-485-absolute-value-encoder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这两个回答是非常有帮助的。 最后、就 电机参数而言、MCF8329A 是否适合我的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    MCF8329A 应能够支持此电机。 我建议观看 MCF8329AEVM 入门视频、以帮助设置 EVM 和一些基本寄存器配置、从而使电机进入闭环旋转。 可使用以下链接下载视频:

    链接: tidrive.ext.ti.com/.../03ca804d-4764-47b7-93ef-dd46c5ac18d7

    访问代码: WM52 (s8n.

    此致、

    约书亚