This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832-Q1:无法通过将 ISENSE 短接至地来消除电流检测限制。 此外、数据表中有更多错误?

Guru**** 2447590 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1380047/drv8832-q1-unable-to-remove-current-sense-limit-by-shorting-isense-to-ground-also-more-errors-in-datasheet

器件型号:DRV8832-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8832

工具与软件:

我有一个电机驱动电路、该电路使用 带有0.15Ω 电流检测电阻(I_limit=1.333A)的 DRV8832QDGQRQ1。 我想提高电流限制、但此刻没有合适的电阻器、因此我决定将 ISENSE 短接至地以完全消除电流限制。  

根据产品说明书修订版 C 的第7.3.5节:   
'如果不需要电流限制特性、可将 ISENSE 引脚直接接地。'

我添加了一根跳线、用于短接现有的 0.15Ω 电阻器。 使用这种设置、我在启用 电机驱动后会立即收到故障。 此时使用的电机负载与 0.15Ω 电阻器正常工作的电机负载相同。 为什么 ISENSE 直接对地短路时会发生此故障? 数据表中关于此功能的信息是否正确?

我开始认为、将 ISENSE 引脚接地会引发 OCP 故障。  

根据数据表第7.3.6.1节:   
"在高侧和低侧器件上均可独立感测过流情况。 接地短路 、电源、
电压都将导致过流关断。"

在哪里以及如何感应 OCP? 数据表中两个彼此相邻的图显示了 OCP 检测连接的不同说明。 一个显示了每个通道高侧的 OCP 检测输入(实际上是相同的)、另一个显示了高侧的一个 OCP 检测输入和低侧的一个。 如果在图7所示的低侧检测到 OCP、则 ISENSE 至 GND 短路是否满足导致 OCP 故障的"接地短路"条件?

第7.2节、功能方框图

第7.3.1节、图7:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在本文中看到有人使用 DRV8832时遇到类似行为。 不幸的是、该问题未在线程中得到解决、该线程现已锁定。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1061239/drv8832-motor-diver-issue/3939285?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=drv8832#3939285

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.如数据表中所述、在每个 FET 上检测 OCP。 引用的方框图仅简要显示此内容。 Faultn 引脚将报告 OCP。 对于 OCP、器件将保持禁用状态、直到 VCC 被移除并重新施加。 这是您遇到的情况吗?  

    2.限流电路独立于 OCP 的感测和检测。 电流限制具有200mV 的内部基准电压、这有助于调整低侧电桥外部检测电阻的大小、以实现适当的电流限制。 达到电流限制时、内部 PWM 占空比将自动降低、以将电流限制为设定值。 虽然 Faultn 引脚也会报告此情况、但与 OCP 一样、不会禁用桥接器。 恢复不需要下电上电。

    将电流限制电阻器短接至 GND 后、将不会施加电流限制- ITRIP 比较器将不会跳闸、因为 ISENSE 上的电压始终小于200mV。  在禁用限制的情况下、如果 浪涌电流超过器件 IOCP 规格的负载、则会触发在使用0.15 Ω 电  阻器时电流限制出现故障的 OCP。 您可以使用电流探头和示波器来测量负载电流浪涌尖峰。   

    我想这 可能是 您遇到的问题。 为了避免 OCP 跳闸、您应该选择一个 ISENSE 电阻器、以将电流限制在 OCP 的最低规格1.3A 以下、从而保证器件在所有工作条件下都可以在没有 OCP 的情况下运行。 设置1.333A 可能微不足道、也可能会影响一些器件的性能、这些器件的规格可能更接近1.3A 并且仍然符合数据表。   

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的。 我想 当 ISENSE 短接至 GND 时、我可能会因浪涌电流尖峰而使 OCP 跳闸。  很有道理。 我现在看到、实际上降低电流限制设置可能导致更少的故障、因为这将减少这些浪涌电流尖峰、还会导致电流限制器在我们达到 OCP 限制之前接管并降低 PWM。