主题中讨论的其他器件:DRV8832
工具与软件:
我有一个电机驱动电路、该电路使用 带有0.15Ω 电流检测电阻(I_limit=1.333A)的 DRV8832QDGQRQ1。 我想提高电流限制、但此刻没有合适的电阻器、因此我决定将 ISENSE 短接至地以完全消除电流限制。
根据产品说明书修订版 C 的第7.3.5节:
'如果不需要电流限制特性、可将 ISENSE 引脚直接接地。'
我添加了一根跳线、用于短接现有的 0.15Ω 电阻器。 使用这种设置、我在启用 电机驱动后会立即收到故障。 此时使用的电机负载与 0.15Ω 电阻器正常工作的电机负载相同。 为什么 ISENSE 直接对地短路时会发生此故障? 数据表中关于此功能的信息是否正确?
我开始认为、将 ISENSE 引脚接地会引发 OCP 故障。
根据数据表第7.3.6.1节:
"在高侧和低侧器件上均可独立感测过流情况。 接地短路 、电源、
电压都将导致过流关断。"
在哪里以及如何感应 OCP? 数据表中两个彼此相邻的图显示了 OCP 检测连接的不同说明。 一个显示了每个通道高侧的 OCP 检测输入(实际上是相同的)、另一个显示了高侧的一个 OCP 检测输入和低侧的一个。 如果在图7所示的低侧检测到 OCP、则 ISENSE 至 GND 短路是否满足导致 OCP 故障的"接地短路"条件?
第7.2节、功能方框图

第7.3.1节、图7: