This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:哪种输出速度方法可以在电机转速变化时提供更快的输出响应? 是否设置 PID 引脚或 DACout 引脚来监控速度?

Guru**** 2445980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1378001/mct8316a-which-output-speed-method-provides-a-faster-output-response-in-the-motor-speed-change-the-pid-pin-or-a-dacout-pin-set-to-monitor-speed

器件型号:MCT8316A

工具与软件:

我想使用连接的 MCU 测试外部闭环 PID、看看能否在非常低的速度下在闭环速度下获得更好的响应、我想知道哪种方法(FG 引脚或 DACout)可以更快地响应速度变化、以便 MCU 对这2个输出中的任何一个输出做出更快的反应。

在数据表中、Daccout 具有12位分辨率(4096级)、并在每个 PWM 周期内进行更新。

我的电机有1个极对、那么每转一周需要多少个 PWM 周期? 每轮物理革命有6个 PWM 更新?

FG PIN 又如何? 这是如何工作的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo:

    请让我 和我们的固件团队一起检查这一点、然后我再回复您。

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo:

    监控 FG 应该能够让您实时了解电机转速的变化。 该器件使用内部比较器检测 BEMF 过零、该比较器用于确定何时推进梯形换向以及生成 FG 信号。

    此致、
    Eric C.