This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:SH1/SH2在空闲模式下存在异常电压

Guru**** 2447090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1376600/drv8706-q1-abnormal-voltage-on-sh1-sh2-in-idle-mode

器件型号:DRV8706-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户发现在空闲模式下、SH1/SH2电压全部略高于 PVDD。 我们甚至拆下直流电机本身。

在 IDLE 模式中、MOSFET 不打开、诊断也不打开(PU/MOSFET PD 被禁用)。  

SH1/SH2都具有用于电压采样的400k Ω 下拉电阻器网络、因此在这种情况下、我认为 SH1/SH2应该接近0V。

我不知道为什么会超过 PVDD 电压。

SH1/SH2是否会有一些泄漏电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    请给我24小时的时间来了解这件事、然后回复给您。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    1) 1) SH 节点的电压比 PVDD 电压高多少?

    2) 2)他们是否也可以发送自己的电路板原理图?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthivasan:

    原理图如下:

    e2e.ti.com/.../5_5F00_EPBi.pdf

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    请给我一个星期三,看看这个,然后回到你。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Keerthivasan:

    我已经查看了我们的 EVM。 我刚刚为其加电并测量了 SH1 SH2、得出其超过 PVDD 的电压为0.4V。

    能否请您解释一下?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    我来看看我这边的 EVM。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Keerthivasan:

    您是否有任何更新、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    我会一直到明天再进行测量。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    请参阅内部方框图:

    VCP 上升并且 GH (ISTRONG)上有更强的下拉电阻来保持 GH、SH 短接以保持高阻态状态。 从 VCP 到 SH 的电流为~100uA、可生成以 SH 为基准的控制信号。 此电流 会导致 SHx 被拉至高于 PVDD。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Keerthivasan、 离线诊断电流源是3mA、因此这种始终开启的110uA 电流源不会影响客户的诊断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    110uA 应该不会对离线诊断电流产生影响、因为它是3 mA 的一小部分。

    此致!

    Keerthi