This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:电流与 B 相之间的不连续性

Guru**** 2446030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1377727/drv8825-the-discontinuity-of-the-current-with-phase-b

器件型号:DRV8825

工具与软件:

您好!

A 我的帐户遇到 DRV8825的异常停止旋转问题、捕捉了 B 相电流的不连续性。 原理图和波形包含在测试报告中。

导致电流与 B 相不连续的可能原因是什么?

e2e.ti.com/.../the-discontinuity-of-the-current-with-phase-B-.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    请回答以下问题以帮助我调试该问题:

    1.我注意到上一张幻灯片图表中的 STEP 信号有不连续的情况。 这是设计使然吗?
    2、它是否与电流波形的不连续一致?
    3.另外、Vref 引脚的电压是多少?
    4.   

    在该图中、我看到 A 相也缺少一些步进。 您能否将 STEP 信号与此图一起绘制?  

    此致、
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan

    将在稍后与客户核实后向您更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan

    1.我注意到上一张幻灯片图表中的 STEP 信号有不连续的情况。 这是设计吗? 有
    2、它是否与电流波形的不连续性相吻合? 有
    3.另外、Vref 引脚的电压是多少?

    --- Vref 通过电阻分压器由3.3V 电源供电。  电机旋转时存在很多噪声。 当电流波形不连续时、不会在 Vref 上捕获任何异常波形。

    在该图中、我看到 A 相也缺少一些步骤。 您能否将 STEP 信号与此图一起绘制?  

    ---客户仔细检查后没有步骤缺失. 图中的波形应该是由示波器的显示性能引起的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    我们会在一天内给您解答。

    此致、
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    感谢您的耐心等待。 您能否共享发生电流不连续情况的放大波形? 请将其与阶跃脉冲一起绘制出来。 现在很难制作出该器件。 如果我在这里遗漏了什么、请告诉我。  

    此外、为了进行验证、您是否还可以绘制 nHOME 引脚并确保它每128步发生一次?  

    此致、
    Karan