工具与软件:
您好!
A 我的帐户遇到 DRV8825的异常停止旋转问题、捕捉了 B 相电流的不连续性。 原理图和波形包含在测试报告中。
导致电流与 B 相不连续的可能原因是什么?
e2e.ti.com/.../the-discontinuity-of-the-current-with-phase-B-.pptx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
A 我的帐户遇到 DRV8825的异常停止旋转问题、捕捉了 B 相电流的不连续性。 原理图和波形包含在测试报告中。
导致电流与 B 相不连续的可能原因是什么?
e2e.ti.com/.../the-discontinuity-of-the-current-with-phase-B-.pptx
Karan
1.我注意到上一张幻灯片图表中的 STEP 信号有不连续的情况。 这是设计吗? 有
2、它是否与电流波形的不连续性相吻合? 有
3.另外、Vref 引脚的电压是多少?
--- Vref 通过电阻分压器由3.3V 电源供电。 电机旋转时存在很多噪声。 当电流波形不连续时、不会在 Vref 上捕获任何异常波形。
在该图中、我看到 A 相也缺少一些步骤。 您能否将 STEP 信号与此图一起绘制?
---客户仔细检查后没有步骤缺失. 图中的波形应该是由示波器的显示性能引起的。