This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:电荷泵功能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, DRV8718-Q1, LM2902B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1381073/drv8718-q1-charge-pump-capbility

器件型号:DRV8718-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2902B、LM2903B

工具与软件:

尊敬的 Expert:  

我的客户将 DRV8718-Q1用作8个高侧控制器应用。 对于某些负载、它需要2或3个并联的 MOSFET、这意味着单个 DRV8718最多可驱动12个外部 MOSFET。  

除此之外、客户还考虑使用8718电荷泵为外部电流检测放大器--LM2902B-Q1 (最大电源电流为3mA、此处最多6个 LM2902B)供电。  

那么、我要向您确认8718电荷泵的最大容量是多少? 如果8718需要驱动12个外部 MOSFET、那么 还剩多少电流来驱动外部放大器?  

谢谢!  

Ethan Wen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    >>如果8718需要驱动12个外部 MOSFET、 还需要多少电流才能驱动外部放大器?  

    这是一个很难的问题、因为它取决于外部 FET 的栅极电容、开关频率、驱动器电流设置可能会影响。  

    但是、该电荷泵可用于外部电池反向保护、从而保护不会消耗太多电流。 我不建议您放置3mA x 6个 LM2903B = 18mA。 与 VCP 规格条件相比、这相对较高。  

    快速猜测、可高达5+mA 的范围应该是可以实现的、但可能会担心~18mA 问题。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morita-San:  

    感谢您的反馈。

    为了帮助更好地估算客户情况、我是否可以知道内部电荷泵的最大电流能力?  

    此致、

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    在数据表上、PVDD>=13V (带25mA)是保持10.5V (典型值)和9.5V ((min))的指导线。 不过、实际上 DRV 有一定的裕度。  

    我可以说30mA 是可以接受的。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morita-San:  

    作为与客户进一步讨论的结果、他们的 FET Qg 约为55nC。 这些高侧用例不需要 PWM 操作。 8718有两种典型的使用配置。  

    配置1:所有8718输出均配置为高侧用例。 单个8718可驱动12个 MOSFET、最大 无 PWM 要求。  

    配置2:8718的6HB 配置为高侧、8718的2HB 配置为全桥以控制1个电机。 高侧无需 PWM、可使用20kHz PWM 进行电机控制。  

    根据这两种配置、您能帮助检查一下可以将来自内部电荷泵的多大电流用于为外部负载供电吗?  

    据我了解、如果没有 PWM 要求、平均栅极电荷电流将非常低。 对于配置1、DRV8718是否可以支持外部10mA 最大负载(3个 LM2902B)?  对于配置2、2 HB 用于电机驱动-平均电流 PER Qg 1.1mA。 2Hb 总平均电流约为4.4mA。 对于其他6种高侧配置、平均电流将较低。 我的计算结果是否正确?   

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的反馈。

    如果您的额外负载高达10mA 3个 LM2902B、我可以接受。 只要使用电荷泵三路模式、它应该是可以实现的。

    此致

    森田信也