主题中讨论的其他器件: LM2902B、LM2903B
工具与软件:
尊敬的 Expert:
我的客户将 DRV8718-Q1用作8个高侧控制器应用。 对于某些负载、它需要2或3个并联的 MOSFET、这意味着单个 DRV8718最多可驱动12个外部 MOSFET。
除此之外、客户还考虑使用8718电荷泵为外部电流检测放大器--LM2902B-Q1 (最大电源电流为3mA、此处最多6个 LM2902B)供电。
那么、我要向您确认8718电荷泵的最大容量是多少? 如果8718需要驱动12个外部 MOSFET、那么 还剩多少电流来驱动外部放大器?
谢谢!
Ethan Wen