请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8424 工具与软件:
大家好、支持团队所有人。
我的客户在很短的时间内遇到逻辑输入引脚超出绝对最大额定值的问题。
下面是测得的波形。
这是一个非常短的时间(几 ns)、所以这是个问题吗?
能否告诉我确定是否有问题的标准?
波形①
引脚编号:13引脚
信号名称:M0
下冲电压:大约-480mm
下冲持续时间:大约3ns

波形②
引脚编号:18引脚
信号名称:STEP
下冲:-1360mV
下冲持续时间:大约6ns

此致、
Higa