This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:在极短时间内超过绝对最大额定值

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1374155/drv8424-exceeding-absolute-maximum-ratings-for-a-very-short-period

器件型号:DRV8424

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

我的客户在很短的时间内遇到逻辑输入引脚超出绝对最大额定值的问题。
下面是测得的波形。
这是一个非常短的时间(几 ns)、所以这是个问题吗?
能否告诉我确定是否有问题的标准?

波形①
引脚编号:13引脚
信号名称:M0
下冲电压:大约-480mm
下冲持续时间:大约3ns

波形②
引脚编号:18引脚
信号名称:STEP
下冲:-1360mV
下冲持续时间:大约6ns

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa:

    由于过冲的幅度和持续时间较低、这不应该是一个问题。  

    生成 M0的方法是什么? 是否有晶体管打开/关闭此逻辑?

    如果可能、您能否提供原理图和布局来更好地理解此问题?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David-san

    我最终获取了数据。
    我想将其发送给您、但客户要求我不要在此处透露它。
    我想通过电子邮件直接发送给您、您能告诉我您的地址吗?

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    我给您发送了一封电子邮件。 我现在将结束这个帖子。

    此致!

    David