This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:MCT8316导通损耗

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1380040/mct8316z-mct8316-conduction-losses

器件型号:MCT8316Z

工具与软件:

我要尝试估算 MCT831中的导通损耗? 系列 IC。   数据表使用一个奇怪的公式来估算这些损耗。   FET 导通 PCON = 2 x IRMS (TRAP) x RDS、ON (TA)

我预计 I^2 x Rdson。     

我 需要 在20V 时向 BLDC 电机提供60W、并估算最大功率损耗。  电流为3A、预计传导损耗为 3*3 *0.095 = 0.86W。  使用数据表公式确定 RMS 陷阱电流和计算功率损耗有什么值?  此外、导通损耗不与电流的平方成比例(使用数据表公式)、这似乎是不正确的。   我缺少什么吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    请允许我 留出一些时间与我们的系统团队合作、以调查您的问题。 我将在下星期三之前与您联系。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有…   我更深入地了解了 BLDC MOSFET 热计算工具中的公式。    此工具中的等式与数据表中的等式不匹配。   MCT8316Z_TRAP 表的电池 z48中的 FET 传导损耗高频。  相同

    2 x Ipeak x Ipeak x Rdson。

    看到传导损耗与电流的平方成比例关系至少会让我感觉好些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外   、我还更深入地介绍了 BLDC MOSFET 热计算工具中的公式。    此工具中的等式与数据表中的等式不匹配。   MCT8316Z_TRAP 表的电池 z48中的 FET 传导损耗高频。  相同

    2 x Ipeak x Ipeak x Rdson。

    看到传导损耗与电流的平方成比例关系至少会让我感觉好些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    查看数据表表表11-1中的公式和热计算器中的公式后、FET 导通和二极管的数据表公式不正确。 热量计算器中的公式是正确的。 我们将确保在下次数据表更新时更新表11-1中的公式。

    此致、

    约书亚