This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:启动时 nFault = 0

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1381643/drv8329-nfault-0-at-startup

器件型号:DRV8329

工具与软件:

您好!

我在使用我们自己的 Demoboard 运行 BLDC 电机时遇到问题。

DRV8329将在故障模式下启动(nFault = 0V)并且我没有看到问题。

看完这篇文章后、我将尝试上传我们的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DRV8329-Demoboard-V2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tobias、

    感谢您的提问。 我的目标是在一周结束前提供反馈。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tobias、

    nFAULT 是否保持锁存为低电平? 还是恢复了?

    在器件通过 nSLEEP 引脚上电和断电期间、nFAULT 引脚保持低电平、因为内部稳压器未激活。 稳压器激活后、nFAULT 引脚会自动释放。 nFAULT 引脚处于低电平的持续时间不超过 tSLEEP 或 tWAKE 时间。

    此致!
    Akshay