请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8329 工具与软件:
您好!
我在使用我们自己的 Demoboard 运行 BLDC 电机时遇到问题。
DRV8329将在故障模式下启动(nFault = 0V)并且我没有看到问题。
看完这篇文章后、我将尝试上传我们的原理图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.