This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:PWM 输出

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383184/ulc1001-drv290xevm-pwm-output

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:ULC1001

工具与软件:

你好。

如果测量 ULC1001的 PWM A 和 PWM B 的输出波形、输出将如下。

请告诉我为什么 PWM A 和 PWM B 的输出如下所示。

要实现差分输出、它不应该像图2中的 OUT+和 OUT-那样出现吗?

图1。

图2。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    以单端或差分方式查看信号只是另一种测量信号的方法。 如果测量 OUT+减去 OUT-、您将会看到差动输出。 如果在各自的单独通道上测量 OUT+到接地或 OUT-到接地、您将看到信号端信号。 如果您还想看到差分信号、但正在测量信号的端点、可以使用示波器上的数学函数来查看 OUT+减 OUT-。  

    在您提供的图中、out+和 out-与您在示波器上看到的类似。 它们都从接地进入相同的电压电平。 只是图像没有覆盖信号。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特