工具与软件:
我们在模块中使用了 DRV8353HMRTAT 芯片。 我们 使用 H 桥和驱动芯片的两相来运行48V 电机。 我们将控制设置为6 x PWM。 顺时针运行时、INHA 和 INLA 运行互补的 PWM。 在另一个阶段、我们将 INHB 低电平和 INLB 高电平。 分流电阻器位于低侧栅极和地线下方。 当我们顺时针运行时、流路径是通过电机从 GHA 门到 GLB 门、因此我们能够使用分流2电路来读取电流。 逆时针方向工作时、这完全相反、我们可以读取通过分流1电路的电流。
我们将使用硬接线增益设置连接到 GAIN 引脚、因此可提供5:1的增益。
我们存在一个问题、在我们的某些模块上、我们得到的分流器1电流读数不正确。 我们已经探测了电路板、SPx 和 SNx 两端的电压与我们对流动电流的预期完全相同。 对于分流器2、 正如我们预期的那样、SOB 读数正好是 SPB - SNB 的5倍。 但对于分流器1、SOA 读数与这里没有什么接近。 它接近 SPA-SNA 的1.5:1倍。
由于我们只能为芯片设定一个增益、所以似乎很有结论、这就是芯片有问题。
大多数模块不存在此问题、但我们确实有几个模块存在此问题。 它始终是有故障的 Shunt1输出。 对于故障模块、我们可以换掉芯片、一切都正常。 如果我们重新安装"故障"芯片、则故障再次存在。
到目前为止、我们还无法确定芯片在供货时是否出现故障、安装时是否出现故障、使用时是否出现故障。 我们将在发布之前对已构建的单元进行额外的测试、但我们不知道我们是否存在即将发生的现场故障的潜在问题。
我有几个问题;
a) 是否有其他人观察到此类行为?
b) 这是这些芯片的一个已知问题吗?
c) 可能导致此行为的故障模式是什么?
d) 是否有已知的方法能够以这种方式使芯片发生故障? 我注意到 SOA 与 VREF 相邻、因此这些引脚之间会发生临时短路。