请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8452 主题中讨论的其他器件: DRV8462、 DRV8462EVM
工具与软件:
嗨、团队:
似乎没有适用于 DRV8452的 EVM、仅适用于 DRV8462。
DRV8452和 DRV8462之间的区别是什么?
是否可以评估 DRV8462EVM 并期望 DRV8452获得相同的结果?
谢谢你。
此致、
沃特·克拉格特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
似乎没有适用于 DRV8452的 EVM、仅适用于 DRV8462。
DRV8452和 DRV8462之间的区别是什么?
是否可以评估 DRV8462EVM 并期望 DRV8452获得相同的结果?
谢谢你。
此致、
沃特·克拉格特
尊敬的 Wouter:
是的、您可以 像评估 DRV8452一样评估 DRV8462EVM。 我们没有专门用于 DRV8452的 EVM、因此绝对最大电压和满量程电流之间没有微小差异。 除此之外、器件的行为都是相同的。
此致!
David