This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:DRV8462EVM 用于 DRV8452

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8452, DRV8462, DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383165/drv8452-drv8462evm-for-drv8452

器件型号:DRV8452
主题中讨论的其他器件: DRV8462DRV8462EVM

工具与软件:

嗨、团队:

似乎没有适用于 DRV8452的 EVM、仅适用于 DRV8462。

 DRV8452和 DRV8462之间的区别是什么?

是否可以评估 DRV8462EVM 并期望 DRV8452获得相同的结果?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    是的、您可以  像评估 DRV8452一样评估 DRV8462EVM。 我们没有专门用于 DRV8452的 EVM、因此绝对最大电压和满量程电流之间没有微小差异。 除此之外、器件的行为都是相同的。  

    DRV8452与 DRV8462

    此致!

    David