请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8210P 工具与软件:
大家好、
我目前正在使用电机 驱动器将 MPN DRV8210P 用于安全摄像头应用。 在 逻辑低电平时计算处理器和电机驱动器之间的噪声容限时、我获得了-0.26V 的负值。
Processor VOL (max)为0.66V。
电机 驱动器 V4.54 (max)为0.4V。
裕度(VIL - VOL)为-0.33V。
VIL 是指电压输入低电平、VOL 是指电压输出低电平。
如果您评论负噪声容限是否会影响设计、我将不胜感激。