This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210P:低电平噪声容限偏差

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8210P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383779/drv8210p-deviation-in-low-level-noise-margin

器件型号:DRV8210P

工具与软件:

大家好、

我目前正在使用电机 驱动器将 MPN DRV8210P 用于安全摄像头应用。 在 逻辑低电平时计算处理器和电机驱动器之间的噪声容限时、我获得了-0.26V 的负值。

Processor VOL (max)为0.66V。

电机 驱动器 V4.54 (max)为0.4V。

裕度(VIL - VOL)为-0.33V。

VIL 是指电压输入低电平、VOL 是指电压输出低电平。

如果您评论负噪声容限是否会影响设计、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑在实践中这不会影响任何东西。  这两个器件都可能在该数字中内置了一些误差空间。  构建电路板后、我要通过测量 MCU 上的输出电压来验证这一点、以确保其接近0.00V 而不是0.66V。  

    您要驱动多少个电机?  我们的 DRV8845器件 专为安防摄像头应用而设计、可驱动4个 BDC 电机