This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8234EVM:无法连接到开发板

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8234EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383754/drv8234evm-impossible-to-connect-to-development-board

器件型号:DRV8234EVM

工具与软件:

大家好、我 在 windows 上安装了 DRV8213-14-34EVM-GUI、这是我第一次能够连接到 DRV8234EVM 开发板。 但是、断开 USB 并重新连接后、无法连接到串行端口:

我不知道该怎么办。 当我连接电路板时、LED 闪烁一段时间(MCU_STATUS 和 GUI_STATUS)、并且我可以看到计算机上出现两个新的 COM 端口(COM9和 COM15)。 但当我尝试通过应用程序连接到他们时、它们都无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marti、

    查看我写的此常见问题解答: [常见问题解答]为什么我的电机驱动器 EVM 无法连接到 GUI?

    在这种情况下、我建议通过依次单击"File"(文件)和"Program Device"(编程器件)来更新固件。   

    如果这些方法都不起作用、您能否发布电路板顶部的图片?  我想看看 EVM 的版本是什么、以及是否所有跳线分流器都安装在了应该安装的位置。

    谢谢!

    Jacob