请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8234EVM 工具与软件:
大家好、我 在 windows 上安装了 DRV8213-14-34EVM-GUI、这是我第一次能够连接到 DRV8234EVM 开发板。 但是、断开 USB 并重新连接后、无法连接到串行端口:


我不知道该怎么办。 当我连接电路板时、LED 闪烁一段时间(MCU_STATUS 和 GUI_STATUS)、并且我可以看到计算机上出现两个新的 COM 端口(COM9和 COM15)。 但当我尝试通过应用程序连接到他们时、它们都无法正常工作