This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962EVM:散热问题

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962VEVM, DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1384129/drv8962evm-thermal-issue

器件型号:DRV8962EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8962、DRV8962VEVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在测试 DRV8962、并解决了一些需要您的支持才能解决的技术问题、如下所示。

其在热性能方面的预期规格是什么? ~ 我们希望在45度的环境温度下、5A 电流的电机驱动器能用散热器让芯片正常工作

是否并联了两个 DRV8962? ~否

它们是否达到过热热热热关断(OTSD)状态? ~否

负载是多少?它们消耗了多少 RMS 电流? ~ 1.6A

电机电流波形异常、不是正弦波。 我们将配置为三相步进电机。 电机振动异常。

谢谢。

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    请描述主题中提到的散热问题。 采用 DDW 封装的 DRV8962不能与散热器一起使用。 采用 DDV 封装的 DRV8962将支持顶部安装的散热器。 请参阅 DRV8962VEVM 及其 Altium 文件的详细信息。

    涉及"电机电流波形异常、不是正弦波。 我们将配置为三相步进电机。 电机振动异常。" 根据相关 e2e 文章中的原理图、客户将 使用其 MCU 固件以及 DRV8962的电流检测和调节机制生成自己的电流波形。  示波器图像显示了具有梯形波形的稳压电流 IFS。 客户是否产生正弦波?  请将输入到 VREF-X 和 VREF-Y 的电压波形共享 我假设这些是 MCU 的正弦波输出。

    此致、Murugavel