主题中讨论的其他器件:DRV8962、DRV8962VEVM
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户正在测试 DRV8962、并解决了一些需要您的支持才能解决的技术问题、如下所示。
其在热性能方面的预期规格是什么? ~ 我们希望在45度的环境温度下、5A 电流的电机驱动器能用散热器让芯片正常工作
是否并联了两个 DRV8962? ~否
它们是否达到过热热热热关断(OTSD)状态? ~否
负载是多少?它们消耗了多少 RMS 电流? ~ 1.6A
电机电流波形异常、不是正弦波。 我们将配置为三相步进电机。 电机振动异常。

谢谢。
William