This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:有关 AOUT1/2、BOUT1/2引脚绝对最大额定值的问题。

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1381872/drv8424-question-about-absolute-maximum-rating-of-aout1-2-bout1-2-pin

器件型号:DRV8424

工具与软件:

大家好、

我的一个客户正在评估 DRV8424的新产品。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?
问题1。
他们认为、在快速衰减期间、电机电流会流经 AOUT1/2引脚和 BOUT1/2引脚的寄生二极管。
此外、DRV8424数据表还显示这些引脚的绝对最大额定值为-1V (min)和 VVM+1V (max)。

当这些引脚的电压为-1V 时、有多少电流通过寄生二极管从引脚流出、当电压为 VVM+1V 时、有多少电流从引脚流出并通过寄生二极管?


问题2: 当 Tj 为150°C 或更低时、例如、如果引脚电压为-0.9V 或 VM 电压+0.9V、虽然大电流将流经寄生二极管、DRV8424是否未损坏?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    [报价 userid="190215" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1381872/drv8424-question-about-absolute-maximum-rating-of-aout1-2-bout1-2-pin 他们认为电机电流在快速衰减期间流经 AOUT1/2引脚和 BOUT1/2引脚的寄生二极管。

    电机电流将流经 FET 而不是体二极管。 在快速衰减模式下会启用相对的 FET。 在此图中、"verse"一词表示将启用对侧的 FET。  

    [报价 userid="190215" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1381872/drv8424-question-about-absolute-maximum-rating-of-aout1-2-bout1-2-pin 当这些引脚的电压为-1V 时、有多少电流通过寄生二极管从引脚流出来;当电压为 VVM+1V 时、有多少电流通过寄生二极管从引脚流出来?

    绝对最大额定值不适用于器件运行。 绝对最大额定值仅指示器件在这些条件下不会在这些值范围内出现故障。 简单地说、它们是器件可处理的最大应力。

     

    器件的实际运行条件请使用建议运行条件表。 电流的值将取决于工作模式、VM 电压和 OUT 引脚。  

    [报价 userid="190215" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1381872/drv8424-question-about-absolute-maximum-rating-of-aout1-2-bout1-2-pin "]当 Tj 为150°C 或更低时、例如、如果引脚电压为-0.9V 或 VM 电压+0.9V、虽然大电流将流经寄生二极管、DRV8424是否未受损?

    这种情况下、DRV 不会损坏、因为它处于绝对最大额定值范围内。 如有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    非常感谢您的答复。

    我可以在下面询问您一些其他问题吗?

    问题1。
    我认为、在 DRV8424快速衰减中、您所连接原理图的所有 FET 开/关状态都是关断状态。
    我的想法是错误的,根据你的答复。
    对于 DRV8424、高侧 FET 是否真的会在快速衰减中开启?

    问题2:  
    如果 高侧 FET 确实在快速衰减中导通、DRV8424如何知道快速衰减的结束时序?

    问题3。
    如果 高侧 FET 确实在快速衰减中开启、那么快速衰减中的低侧 FET 开/关状态是什么? 低侧 FET 状态是否关闭?  

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    如果是 DRV8424、高侧 FET 是否真正在快速衰减下开启?

    正确。 在快速衰减期间、相对的高侧和低侧 FET 导通。  

    [报价 userid="190215" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1381872/drv8424-question-about-absolute-maximum-rating-of-aout1-2-bout1-2-pin/5286355 #5286355"]如果 高侧 FET 在快速衰减下真正导通、DRV8424如何得知快速衰减的结束时序?

    此器件具有多种衰减模式。 请通读第7.3.6节"衰减模式"、以了解快速衰减的工作原理。 快速衰减 toff 时间可以由用户设置(在快速衰减模式或混合衰减模式下)、也可以由器件根据数字算法在内部完成(在智能调优模式下)。  

    [报价 USERID="190215" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1381872/drv8424-question-about-absolute-maximum-rating-of-aout1-2-bout1-2-pin/5286355 #5286355"]如果 高侧 FET 确实在快速衰减中开启、则快速衰减中的低侧 FET 开/关状态是多少? 低侧 FET 状态是否关闭?[/QUOT]

    正确。 对侧 FET 导通、同侧 FET 关断、防止同一半桥上出现死短路情况。

    此致、
    Karan