工具与软件:
大家好、
我的一个客户正在评估 DRV8424的新产品。
目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?
问题1。
他们认为、在快速衰减期间、电机电流会流经 AOUT1/2引脚和 BOUT1/2引脚的寄生二极管。
此外、DRV8424数据表还显示这些引脚的绝对最大额定值为-1V (min)和 VVM+1V (max)。
当这些引脚的电压为-1V 时、有多少电流通过寄生二极管从引脚流出、当电压为 VVM+1V 时、有多少电流从引脚流出并通过寄生二极管?
问题2: 当 Tj 为150°C 或更低时、例如、如果引脚电压为-0.9V 或 VM 电压+0.9V、虽然大电流将流经寄生二极管、DRV8424是否未损坏?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。