工具与软件:
你好。
请告诉我们用于测量下面波形的 GUI 设置。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好。
请告诉我们用于测量下面波形的 GUI 设置。

您好!
这是在水清洗序列期间为我们的一个镜头盖系统原型(LCS-FL-CYL20)测量的电压和电流。 此水清洗序列有以下几种脉冲:8、9、13、14。 这些突发的频率范围通过对 LCS 运行校准序列来设置。 我在下面添加了校准设置的图像。 这些校准设置针对 LCS-FL-CYL20进行了优化。 另外、此 LCS 的输出 LC 滤波器为4.7nF 和22uH。


此致、
悉尼诺斯卡特
您好!
AD 调制是一种常见的调制方案 、在载波频率下实际输出驱动信号。 载波频率 是驱动频率的10倍。 这可能会使输出 LC 滤波器设计变得复杂、因此我们 使用 HEDD 调制、这是 一个由占空比(振幅)控制的直接 PWM 驱动。 这也是一种更高效的驱动 LCS 的方式。 在该调制方案中、输出处于驱动信号的频率。 将振幅增加到1时、A 和 B 输出达到50%的占空比。

此致、
悉尼诺斯卡特