This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:GUI

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1373020/ulc1001-drv290xevm-gui

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

工具与软件:

你好。

请告诉我们用于测量下面波形的 GUI 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是在水清洗序列期间为我们的一个镜头盖系统原型(LCS-FL-CYL20)测量的电压和电流。 此水清洗序列有以下几种脉冲:8、9、13、14。 这些突发的频率范围通过对 LCS 运行校准序列来设置。 我在下面添加了校准设置的图像。 这些校准设置针对 LCS-FL-CYL20进行了优化。 另外、此 LCS 的输出 LC 滤波器为4.7nF 和22uH。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我 AD 调制和 HEDD 调制的详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请期待明天回复。 感谢您的耐心等待!  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    AD 调制是一种常见的调制方案 、在载波频率下实际输出驱动信号。 载波频率 是驱动频率的10倍。 这可能会使输出 LC 滤波器设计变得复杂、因此我们 使用 HEDD 调制、这是 一个由占空比(振幅)控制的直接 PWM 驱动。 这也是一种更高效的驱动 LCS 的方式。 在该调制方案中、输出处于驱动信号的频率。 将振幅增加到1时、A 和 B 输出达到50%的占空比。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下图中、HEAD 处的绿色部分是否为降低 RMS 电流的某种方式?

    还有其他用途吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    随着振幅的增加、绿色部分变小(PWMx 在更长的时间内开启)。 随着振幅增加、RMS 电压也会增加。 在更高的振幅下、您将在整个负载上获得更大的功率。

    此致、
    悉尼诺斯卡特