This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:输出电容

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383016/drv8251a-output-capacitance

器件型号:DRV8251A

工具与软件:

大家好!

我正在考虑在谐振应用中设计 DRV8251A。 为了获得更准确的仿真、最好了解其输出电容(高侧  COSS 加低侧 COSS 以获得单个输出)。 对于我的仿真、将半桥建模为一对理想化开关、理想化二极管和电容器将足够准确。 我已经知道开关的电阻(0.225欧姆)和二极管的正向电压(0.8V)、但我还不知道电容器的电容。

我通过假设输出上升/下降时间完全是 RC 效应造成的、尝试了估算输出电容、但这产生了444nF、感觉太大。 我预期在100 pF - 1nF 范围内得到结果。

理论上、我可以自己测量这个值(阻抗分析仪、偏置 T 型、大量的电压步进等)、但我首先想问一下这里的任何人是否直接测量这个值或者能够从数据表参数中计算出令人信服的结果。

非常感谢!
Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将审查您的问题,但7月4日的美国假期可能会导致几天的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dennis、

    我已经联系我们的团队、询问这一点、看看444nF 是否合理。  我查看了手头的信息、找不到任何驱动器的输出电容、但我们会看到他们说的。  给他们几天时间来回应我。   

    只是好奇、您能提供有关您的负载的更多信息吗? 电流、频率等   我不会认为此器件的200kHz 频率足以支持超声波。   

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    444nF 显然是错误的。

    另一个具有类似参数(50V VDSS、300m Ω 导通状态电阻)的 FET 是 VN3205、pF 它将使半桥电容约为140-240 pF。 我知道这是 Microchip 的器件、其制造工艺可能与 TI 器件不同、但我无法找到具有正确参数的 TI 器件。 我知道谐振应用的有效输出电容是一个棘手的概念(MOSFET 漏源电容随施加的电压而变化很大)、但粗略地猜测就足够好了。

    频率约为100kHz、电压为30-48V、负载电流约为200 mA RMS (高度可变、具体取决于如何实现谐振/滤波)。 这是直流电机驱动器的一种不寻常的应用、但这是我们可以找到的最便宜的芯片 H 桥 、满足了 D 类驱动器的电气需求且具有内置电流检测功能。 我乐于接受其他建议、我还没有机会全面了解 TI 的 DRV*产品系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dennis、

    遗憾的是、我们不会为我们的内部 FET 透露这一点。  同意您的看法、即444nF 非常错误、您对100pF - 1nF 范围的想法可能是正确的。

    此致!

    Jacob