工具与软件:
大家好!
我正在考虑在谐振应用中设计 DRV8251A。 为了获得更准确的仿真、最好了解其输出电容(高侧 COSS 加低侧 COSS 以获得单个输出)。 对于我的仿真、将半桥建模为一对理想化开关、理想化二极管和电容器将足够准确。 我已经知道开关的电阻(0.225欧姆)和二极管的正向电压(0.8V)、但我还不知道电容器的电容。
我通过假设输出上升/下降时间完全是 RC 效应造成的、尝试了估算输出电容、但这产生了444nF、感觉太大。 我预期在100 pF - 1nF 范围内得到结果。
理论上、我可以自己测量这个值(阻抗分析仪、偏置 T 型、大量的电压步进等)、但我首先想问一下这里的任何人是否直接测量这个值或者能够从数据表参数中计算出令人信服的结果。
非常感谢!
Dennis