请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703-Q1 工具与软件:
尊敬的 Expert:
我通过将寄存器设置为默认状态来驱动电机。 但我发现 FAULT 状态寄存器读数为0x88。这意味着 VM 欠压。
我检查了 VM 引脚和 LDO、它们都是正常12V。所以我想知道 VM 欠压发生的原因、产生的影响以及如何纠正。
BR、
Huan Yin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Expert:
我通过将寄存器设置为默认状态来驱动电机。 但我发现 FAULT 状态寄存器读数为0x88。这意味着 VM 欠压。
我检查了 VM 引脚和 LDO、它们都是正常12V。所以我想知道 VM 欠压发生的原因、产生的影响以及如何纠正。
BR、
Huan Yin
尊敬的 Huan:
出现 UVLO 的一个常见原因是、当大负载或变化的负载汲取大量电流时、会导致电源电压下降。 在电源电压上具有足够大的大容量电容将减少电源电压骤降的量。
电流大容量电容是多少?
您是否正在使用我们的 DRV8703-Q1EVM 评估板| TI.com 或新设计?
此致!
David