This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:关于 VM 欠压锁定故障情况

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1384083/drv8703-q1-about-vm-undervoltage-lockout-fault-condition

器件型号:DRV8703-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我通过将寄存器设置为默认状态来驱动电机。 但我发现 FAULT 状态寄存器读数为0x88。这意味着 VM 欠压。

我检查了 VM 引脚和 LDO、它们都是正常12V。所以我想知道 VM 欠压发生的原因、产生的影响以及如何纠正。

BR、

Huan Yin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huan:

    出现 UVLO 的一个常见原因是、当大负载或变化的负载汲取大量电流时、会导致电源电压下降。 在电源电压上具有足够大的大容量电容将减少电源电压骤降的量。  

     电流大容量电容是多少?

    您是否正在使用我们的 DRV8703-Q1EVM 评估板| TI.com 或新设计?

    此致!

    David