This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:并行连接

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383409/drv8251a-parallel-connection

器件型号:DRV8251A
主题中讨论的其他器件:DRV8251

工具与软件:

是否可以备份 DRV8251DDAR IC 或类似的 H 桥 IC 并并联使用? 是否可以安装冗余 H 桥结构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Okan:

    我不确定我是否理解您的问题。  

    [quote userid="613063" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383409/drv8251a-parallel-connection 是否可以备份 DRV8251DDAR IC 或类似的 H 桥 IC 并并行使用?

    您的意思是"备份 DRV8251"? 备份驱动程序是在同一操作期间使用还是在第一个驱动程序停止工作的情况下使用?

    [quote userid="613063" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383409/drv8251a-parallel-connection 能否安装冗余 H 桥结构?

    问题是、额外的 DRV8251能否并联并在它们之间切换?  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "您是指"备份 DRV8251"? 备份驱动程序是在同一操作期间使用还是在第一个驱动程序停止工作的情况下使用?"
    这个问题就是我要问的 İf 我将 DRV8251用于备份驱动程序以执行相同的任务、这些 IC 用于 热冗余和冷冗余配置。 我能否像这样连接2个驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Okan:

    这应该不是问题。

    请记住、 如果两个电机驱动器之间同时运行、则必须将 IPROPI 和 VREF 引脚连接在一起。 这可确保在两个驱动器中激活同步电流调节。 即使标称值相同、也可利用单独的 IPROPI 电阻器或 VREF 值来引入基于容差的变化、从而导致电流调节跳闸点去同步。  

    此致!

    David