请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8251A 主题中讨论的其他器件:DRV8251
工具与软件:
是否可以备份 DRV8251DDAR IC 或类似的 H 桥 IC 并并联使用? 是否可以安装冗余 H 桥结构?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Okan:
我不确定我是否理解您的问题。
[quote userid="613063" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383409/drv8251a-parallel-connection 是否可以备份 DRV8251DDAR IC 或类似的 H 桥 IC 并并行使用?您的意思是"备份 DRV8251"? 备份驱动程序是在同一操作期间使用还是在第一个驱动程序停止工作的情况下使用?
[quote userid="613063" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383409/drv8251a-parallel-connection 能否安装冗余 H 桥结构?问题是、额外的 DRV8251能否并联并在它们之间切换?
此致!
David